This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR5994:如何将 QtCreator 设置为 MSP430的 IDE

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430-GCC-OPENSOURCE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612395/compiler-msp430fr5994-how-to-setup-qtcreator-as-an-ide-for-msp430

器件型号:MSP430FR5994
Thread 中讨论的其他器件:MSP430-GCC-opensource

工具/软件:TI C/C++编译器

我使用 CCSv7已经有一段时间了、但我更喜欢在 QtCreator 中处理大多数代码项目。

在找到 有关 如何设置 STM32以便使用 QtCreator 进行开发的教程后、我想知道是否可以对 MSP 执行相同的操作。 我已经下载了 MSP430开源工具、并尝试设置套件、但没有成功。

我想知道有人是否可以建议一些文档或提供有关如何设置此文档的在线教程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI MSP430团队在使用 QtCreator 方面没有任何经验、因此无法提供有关 IDE 设置/初始化的任何建议或教程。 听起来您已经找到 MSP430-GCC-opensource、这是需要使用的编译器、希望您可以从 QtCreator 或在线社区中找到有关导入编译器和器件系列的支持。

    您似乎已经在寻求有关 stackoverflow 的建议: stackoverflow.com/.../using-qtcreator-as-ide-for-msp430
    此博客可能有一些用途: developers-club.com/.../

    祝你好运、
    Ryan