This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪款 MSP430适用于 DRV8332?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00274, TIDA-01362, TIDA-00827, DRV8313EVM, MSP430G2553, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612288/which-msp430-for-drv8332

主题中讨论的其他器件:DRV8332TIDA-00274TIDA-01362MSP-EXP430G2TIDA-00827DRV8313EVMMSP430G2553BOOSTXL-DRV8301

你好!

在 DRV8332的 PDF 中、它会说:"控制器(MSP430 C2000或 Stellaris MCU)"

当我搜索 MSP430时、我发现了很多。

-哪个最适合控制 DRV8332?

-我可以订购免费样片、其中哪一种最适合?

我不需要 USB、监控等高级功能、 只需要一个可以控制 DRV8332的设备!

谢谢!

此致 /M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 M:

    TI 不提供直接基于 DRV8332的任何 EVM、但 DVR8313有多个 EVM、其中包括 DRV8313EVM、TIDA-01362、TIDA-00274和 TIDA-00827、所有这些 EVM 都使用 MSP430G2553或类似的 G 系列器件。 我建议您从 MSP-EXP430G2 LaunchPad 和这些 TID/EVM 示例开始进行评估。 可从产品的"立即订购"页面申请样片。 BOOSTXL-DRV8301还可与40引脚 MSP430 LaunchPad 兼容、最重要的标准是器件、它支持5个 GPIO、3个 PWM 输出和足够的存储器来满足您的应用需求。

    此致、
    Ryan