This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401M:关于 MSP432勘误表中的 PORT31问题。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609619/msp432p401m-about-port31-issue-in-the-errata-sheet-of-msp432

器件型号:MSP432P401M

MSP432存在一个重要问题、我们希望获得更多信息:

在 MSP432的勘误表中、 PORT31问题仍然存在、解决方法对于 FCI 应用似乎不适用。 请检查它是在最近的修订版本中修复还是在任何修复计划中修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    否、此问题在当前版本中未修复、并且没有修复计划。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelly、
    您能描述一下您的应用和您看到的问题吗? 也许我们可以确定勘误表中未描述的另一种解决方法。

    Chris