This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助我选择合适的微控制器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611749/help-me-to-select-suitable-microcontroller

主题中讨论的其他器件:SHA-256

我和我的公司现在正在开发基于 SIM eUICC 微控制器或良好替代产品的新产品。  
我正在寻找您在寻找合适的 IC 硬件和开发工具方面的帮助。

您能否建议兼容或接近我们的目标要求的控制器(或控制器系列):

eUICC

  • 32位

  • 一组能够支持加密功能的硬件加密协处理器

  • SHA-1

  • 图阿克

  • Milenage

  • 防篡改、包括侧通道攻击

  • 存储器

  • NVM 最小256KB

  • RAM 最小值8kB

  • 接口

  • ISO 7816

  • 很高兴拥有

  • SWP

  • I2C

  • SPI

  • 原始 GIPO

我们还需要一套开发工具来帮助我们构建和维护我们的产品、至少:

用于 eUICC 的开发工具

  • 评估板/开发套件

  • Programmator/JTAG 片上调试器

  • 工具链

  • 编译器

  • 链接器

  • 调试器

  • 模拟器

  • 数据表和应用手册

如果此主题的论坛主题应该不同、您能建议我应该将其传输到何处。  

提前感谢您的帮助、  
Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    我已请求将此 TT 移至适当的论坛、以获得正确的回复。

    感谢您发帖。
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我们确实需要将这个问题移到正确的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    我看到您的主要关注点之一是安全性、因此我想将您定向到 "MCU 中的安全性 "网页。 本页介绍了 TI MCU 的硬件安全特性、并可帮助您根据自己的要求选择合适的硬件安全特性。 我们还为包括 SHA-256在内的常见安全算法提供了多个软件库。 如果您有任何疑问、请查看并告知我。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢你的帮助!
    听起来很棒、让我们按照您的建议来做。