This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:LPM4.5数据表电流

Guru**** 2616375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612413/msp430fr2311-lpm4-5-datasheet-current

器件型号:MSP430FR2311

大家好、团队、

数据表的第一页显示 LPM4.5电流(使用 SVS)为25nA、但在表5.9中、使用3V 电源时、消耗看起来实际上是室温(250nA)的10倍。 您能否确认数据表的第一页是否为拼写错误?  

此致、

Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casey、
    这是数据表第一页中的一个拼写错误、请按照5.9节中的表格获取正确的数据。
    数据将在下一版数据表中进行修改。

    此致、
    现金 Hao