This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2274:MSP430F2274未经授权的闪存读取

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612354/ccs-msp430f2274-msp430f2274-unauthorized-flash-memory-reading

器件型号:MSP430F2274
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想保护我在 MSP430F2274器件中的代码不被任何未经授权的内存读取。 根据我的理解、有两种可能的方法来访问内部闪存存储器:所包含的 BSL 和 JTAG 接口。 第一个问题是:BSL 是否可以以任何方式用于内容存储器下载? 如果是、如何更改访问密码? 对于 JTAG 接口、我认为答案是熔断保险丝、但我使用 eZ430-RF2500开发套件进行固件编程、似乎无法断开保险丝(使用附件 IAR Embedded Workbench IDE 和 Code Composer Studio)。 正确吗? 您能否建议使用 JTAG 编程器和软件来满足此要求?

非常感谢您的回复
Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向量空间是 BSL 密码。 未使用的矢量位置可由随机数据填充以提高保护。 使用错误的 BSL 密码连接将批量擦除主闪存和信息闪存。 它还将擦除具有工厂校准数据的信息段 A。

    对于 SBW 保险丝熔断、可使用任何可生成 VPP (100mA、6-7 V)的编程工具、并在 SBW 保险丝熔断序列期间将其应用于 TEST 引脚。 例如 MSP-FET。