This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726:实施单相电表

Guru**** 2980680 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611417/msp430f6726-implementation-of-a-single-phase-watt-hour-meter

器件型号:MSP430F6726
主题中讨论的其他器件: EVM430-F6736、 MSP430F6736

您好!
我们正在尝试使用 MSP430F6726来实现单相电表、但我们在使用能量计库时遇到了一些问题。
我们知道 MSP430F6726只有两个 SD24通道、这非常适合我们、因为我们不需要中性电流支持。
我们使用了相同的电路图(没有中性电流部件)。 由于 MSP430F6726未包含在能量计库中、
请您指导我们进行必要的修改吗?

此致、
帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    请更加具体地说明您所面临的问题。 假设您参考的是 EVM430-F6736设计(SLAA517E)、我会看到 SD0P0/N0连接到电压输入、SD1P0/N0连接到电流输入。 该部件应该正常。

    从较高的层面来说、您需要禁用中性监控(我不记得它是否默认启用)、并在 IAR 项目设置中将器件从 MSP430F6736更改为 MSP430F6726。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    默认情况下禁用零线监控。 我们将器件更改为 MSP430F6726、但这会导致 构建期间出现"与默认包含文件匹配失败"错误。

    我们尝试在 io.h 中添加以下行

    #Elif defined (_MSP430F6726__)
    #define _MSP430_6726__

    然后、我们得到的下一个错误是"未知架构!"、因此我们在 io.h 中添加了:

    #Elif defined (_MSP430F6726__)
    #include

    现在项目编译无错误、电压测量工作正常、但电流始终为0 (我们将再次检查电路和代码)

    感谢您的支持!

    此致、

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    编辑:我没有读过您的第一个错误。 您已经执行了此操作、我没有注意到。

    [引用用户="Pavel Kristov"]

    我们尝试在 io.h 中添加以下行

    #Elif defined (_MSP430F6726__)
    #define _MSP430_6726__

    [/报价]

    对于您的第一个错误、您处于正确的轨道上。 基本上、您需要再添加两行、将此定义链接到相应的头文件、如第443行和第444行。

    添加这些代码行的另一种方法是在"io.h"文件中搜索"6736"并将其替换为"6726"。 不过、我只是添加了这些代码行、并在下面附上了这些代码行、方便您查阅。 这为我解决了错误。

    io.h

    //*按照 MSPGCC 处理包含特定模型头的方式建模*/
    #ifndef _IO_H_
    #define _IO_H_
    
    #if defined (__IAR_systems_icc_)|| Defined (__IAR_systems_asm_asm__)
    
    //转换 IAR 生成的定义
    
    
    * MSP430x1xx 系列
    /#if
    defined (__MSP430C111__)|| defined (__MSP430F111__)
    #define __MSP430F112__
    
    #Elif defined (__MSP430C112__)|| define (__MSP430F1121_
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    )|MSP430F1121_(__define MSP430F1121_)|MSP430F1121_(#define)_ MSP430F1121_ MSP430F1121_(#define)
    
    
    _ MSP430F1121_ MSP430F1121_(#define)_ MSP430F1121_ MSP430F1111_(#define)_ MSP430F1121_ MSP430F1111_(#define)_ MSP430F1121_ MSP430F121_(#define)_ MSP430F112_MSP430F112_MSP430F121_(#define (#define
    
    
    
    
    
    已定义(__MSP430F1232__)
    #define __MSP430_1232__
    
    #Elif defined (__MSP430C1331__)|| Defined (__MSP430F1331__)
    #define __MSP430F1331__
    
    #Elif Defined (__MSP430F1351__)|MSP430F1351__
    
    
    
    
    
    (__define MSP430F1451__
    
    
    )|MSP430F1351__(__define (__define)|MSP430F141351__
    (#define)|MSP430F141351__(#define
    
    
    
    
    
    
    
    已定义(__MSP430F168__)
    #define __MSP430_168__
    
    #Elif defined (__MSP430F169__)
    #define __MSP430F169__
    
    #Elif defined (__MSP430F1610__)
    #define __MSP430F1610__
    
    #Elif defined (__MSP430F1611__)
    
    
    #define MSP430F1610__#define
    
    
    
    (__MSP430F1610__
    * MSP430x2xx 系列
    /
    #Elif defined (__MSP430F2001__)
    #define __MSP430F2001__
    
    #Elif defined (__MSP430F2011__)
    #define __MSP430F2011__
    
    #Elif_(__MSP430F2012_
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    )#define MSP430F2012_(__MSP430F131_
    )#define MSP430F2012_ MSP430
    
    
    
    
    已定义(__MSP430F2252__)
    #define __MSP430F22252___
    
    #Elif defined (__MSP430F2272__)
    #define __MSP430F2272__Elif
    
    defined (__MSP430F2234__)
    #define __MSP430F274__#Elif
    
    define (__MSP430F2370__MSP430F2350__define
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    * msp430x3xx 系列
    /
    #Elif defined (__MSP430C311S__)
    #define __MSP430C331__
    
    #Elif defined (__MSP430C312__)
    #define __MSP430_312__
    
    #Elif defined (__MSP430C313__)|#define (__MSP430C315_define)#MSP430C313__MSP430C325__
    
    
    
    
    
    (__MSP430C315_define
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    已定义(__MSP430E337__)||已定义(__MSP430P337__)
    #define __MSP430_337__/
    
    
    *********
    * MSP430x4xx 系列
    /
    #elif defined (__MSP430C412__)|| defined (__MSP430F412__)
    #define __MSP430_412__
    
    #elif defined (__MSP430C413__)|| define (__MSP430F442__MSP430
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    定义)#define (__MSP430F424__MSP430F423__#define)#define MSP430
    
    
    
    
    
    已定义(__MSP430FE425__)
    #define __MSP430_E425__
    
    #Elif defined (__MSP430FE427__)
    #define __MSP430FE4274__
    
    #Elif defined (__MSP430FE423A_define)
    #define _MSP430FE4242_MSP430E242__#define
    
    MSP430FE4242__MSP430E242__
    
    
    
    
    
    
    
    
    #define
    
    
    
    
    
    _MSP430
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    _MSP430_435__
    
    #elif defined (__MSP430F436__)
    #define __MSP430F436__Elif
    
    defined (__MSP430F437__)
    #define __MSP430F437__
    
    #Elif define (__MSP430F4438_MSP430F46437__
    
    
    #define)#define (__MSP430F46430F46424__#define
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    )_MSP430
    
    
    
    
    
    
    
    已定义(__MSP430F4783__)
    #define __MSP430F4783__
    
    #Elif defined (__MSP430F4793__)
    #define __MSP430F4793__
    
    #Elif defined (__MSP430F4794__)
    #define _MSP430F47186__#Elif
    
    define (__MSP430F47176__define
    )
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    __#Elif_ MSP430F47176__MSP430F4794__#define (__MSP430F47176__#define
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    _MSP430_47197__
    
    #elif defined (__MSP430F6726__)
    #define __MSP430F6726__
    
    #elif defined (__MSP430F6733__)
    #define __MSP430F6733__
    
    #elif define __MSP430F6736__)
    #define __MSP430F231_
    
    
    
    
    (#define)#define _MSP430E1123_(#define_endif_msp430F1_)#define (#define_msp430F1_#define)#define (#define)#define_msp430_endif_msp430F1_(#define)#define (#define)#defendif_msp430_msp430_msp430_endif_msp430_endif_msp430_endif_msp430_endif_msp430F1_(#define)#
    
    
    
    
    
    
    
    #elif defined (__MSP430_110__)|| defined (__MSP430_112__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_122__)|| defined (__MSP430_123__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_1122__)|| defined (__MSP430_1132__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_1222__)|| defineed (__MSP430_1232__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_133__)|| defined (__MSP430_135__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_147__)|| defined (__MSP430_148__)|| defined (__MSP430_149__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_1331__)|| defineed (__MSP430_1351__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_1471__)|| defined (__MSP430_1481__)|| defined (__MSP430_1491__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_155__)|| defined (__MSP430_156__)|| defined (__MSP430_157__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_167__)|| defineed (__MSP430_168__)|| defined (__MSP430_169__)|| defined (__MSP430_1610__)|| defined (__MSP430_1611__)|| defined (__MSP430_1612__)
    #include 
    
    #Elif defined (__MSP430_2001__)|| defineed (__MSP430_2011__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_2002__)|| defined (__MSP430_2012__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_2003__)|| defined (__MSP430_2013__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_2101__)|| defineed (__MSP430_2111__)|| defined (__MSP430_2121__)|| defined (__MSP430_2131__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_2234__)|| defined (__MSP430_2254__)|| defined (__MSP430_2274__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_311__)|| defined (__MSP430_312__)|| defined (__MSP430_313__)|| defined (__MSP430_314__)|| defined (__MSP430_315__)
    #include 
    
    #Elif defined (__MSP430_323__)|| defineed (__MSP430_325__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_333__)|| defined (__MSP430_337__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_412__)|| defined (__MSP430_413__)|| defined (__MSP430_415__)|| defined (__MSP430_417__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_423__)|| defined (__MSP430_425__)|| defined (__MSP430_427__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_4250__)|| defined (__MSP430_4260__)|| defined (__MSP430_4270__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_E423__)|| defineered (__MSP430_E425__)|| defineered (__MSP430_E427__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_E423A__)|| defined (__MSP430_E425A__)|| defined (__MSP430_E427A__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_E4232__)|| defineed (__MSP430_E4242__)|| defineed (__MSP430_E4252__)|| defined (__MSP430_E4272__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_W423__)|| defineered (__MSP430_W425__)|| defined (__MSP430_W427__)
    #include 
    
    #Elif defined (__MSP430_G434__)|| defined (__MSP430_G4338__)|| defined (__MSP430_G439__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_435__)|| defined (__MSP430_436__)|| defined (__MSP430_43437__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_447__)|| defined (__MSP430_448__)|| defined (__MSP430_449__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_G4616__)|| defineed (__MSP430_G4617__)|| defined (__MSP430_G4618__)|| defined (__MSP430_G4619__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_4783__)|| defineed (__MSP430_4793__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_4784__)|| defineed (__MSP430_4794__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_47163__)|| defined (__MSP430_47173__)|| defined (__MSP430_47183__)|| defined (__MSP430_47193__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_47166__)|| defined (__MSP430_47176__)|| defined (__MSP430_47186__)|| defined (__MSP430_47196__)
    #include 
    
    #elif defined (__MSP430_47167__)|| defined (__MSP430_47177__)|| defined (__MSP430_47187__)|| defined (__MSP430_47197__)
    #include 
    
    #Elif defined (__MSP430F6726__)
    #include 
    
    #Elif defined (_MSP430F6733__)
    #include 
    
    #Elif defined (_MSP430F6736__)
    #include 
    
    #Elif defined (_MSP430AFE253_)
    #include 
    
    #elif defined (_MSP430__)
    #error "Unknown architecture! 请选中
    "#include 
    #endif
    
    #endif
    

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请忽略我之前的帖子。 我没有注意到您已经执行了我描述的操作。

    此致、

    James

    MSP 客户应用