This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 MSP430F1611中使用外部晶振(时钟)

Guru**** 2613295 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607121/how-can-i-use-external-crystal-clock-in-msp430f1611

主题中讨论的其他器件:MSP430F1611

你(们)好

如何在External Crystal(clock) MSP430F1611器件中使用?
我将此代码用于 MSP4302418、但它在 F1611上不起作用:

int main (空)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
IFG1 = 0;
IFG2 = 0;
BCSCTL1 &=(~XT2OFF);
BCSCTL3 |= XT2S1;
执行{
IFG1 &=~OFIFG;
} while (OFIFG&IFG1);
IFG1 &=~OFIFG;
BCSCTL2 |= SELM1+SELS;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mogano、
    您是否曾尝试使用位于产品页面 www.ti.com/.../toolssoftware 或 Resource Explorer (位于 CCS Desktop 的'View'下或 dev.ti.com)?)中的代码示例

    您似乎想使用高频晶体 XT2、这是正确的吗?

    如果是、有一个名为"fet140)CLKS.c"的示例使用 XT2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为方便、我在这里发布代码、但请查看上面提到的其中一个位置的示例。

    /*-版权所有-、BSD_EX
    *版权所有(c) 2012、德州仪器(TI)公司
    *保留所有权利。
    *
    *
    只要
    符合以下条件*、允许以源代码和二进制形式重新分发和使用:
    *
    *源代码的重新分发必须保留上述版权
    声明*、此条件列表和以下免责声明。
    *
    ***二进制形式的再发行必须在
    
    *随发行提供的文档和/或其他材料中复制上述版权声明、本条件列表和以下免责声明。
    *
    ***未经
    
    事先书面许可、不得使用德州仪器公司的名称或*其贡献者的名称认可或推广从本软件衍生的产品*。
    *
    *本软件由版权所有者和贡献者"按原样"提供
    *、
    
    不承担任何明示或暗示的保证、包括但不限于*适销性和特定用途适用性的暗示保证*。 在任何情况下、版权所有者或
    *贡献者都不对任何直接、间接、偶然、特殊、
    *模范、 或相应的损害(包括但不限于
    *采购替代产品或服务;丧失使用、数据或利润;
    *或业务中断)、但出于任何责任理论
    、*无论是在合同中、严格责任还是由于
    使用本软件而以任何方式产生的侵权行为(包括疏忽或*其他)
    、*即使已获悉可能会发生此类损坏。
    *
    ***
    *
    * MSP430代码示例免责声明
    *
    * MSP430代码示例是自包含的低级程序
    ,通常*以
    高度*简明的方式演示单个外设功能或器件功能。 为此、代码可能依赖于器件的加电默认
    值*寄存器值和时钟配置等设置、
    并且在组合多个示例中的代码时必须*小心以避免潜在的副作用
    *。 另请参阅 www.ti.com/grace 了解 GUI、并参阅 www.ti.com/msp430ware
    *了解外设配置的 API 函数库方法。
    *
    *--/版权--*
    //*********
    // MSP-FET430P140演示-基本时钟、输出缓冲 SMCLK、ACLK 和 MCLK
    //
    说明:输出缓冲 MCLK、SMCLK 和 ACLK。
    // ACLK = LFXT1 = 32768、MCLK = DCO Max、SMCLK = XT2
    //////////* XTAL 必需-未安装在 FET 上*//
    //////////*所需的最小 Vcc 因 MCLK 频率而异-请参考数据表*//
    
    ////////// MSP430F149
    // --------
    // /|\| XIN|-
    // || |32k
    // -|RST XOUT|-
    // | |
    // | XT2IN|-
    // | | XTAL (455k - 8MHz)
    // |RST XT2OUT|-
    // | |
    // | P5.4|->MCLK = DCO 最大
    值// | P5.5|->SMCLK = XT2
    // | P5.6|->ACLK = 32kHz
    //
    M. Buccini
    // Texas Instruments Inc.
    // 2005年2月
    //使用 CCE 生成版本:3.2.0和 IAR 嵌入式工作平台版本:3.21A
    //*********
    
    #include 
    
    int main (void)
    {
    WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD; //停止看门狗定时器
    DCOCTL = DCO0 + DCO1 + DCO2; //最大 DCO
    BCSCTL1 = RSEL0 + RSEL1 + RSEL2; // XT2on、最大 RSEL
    BCSCTL2 |= SELS; // SMCLK = XT2
    P5DIR |= 0x70; // P5.6、5、4输出
    P5SEL |= 0x70; // P5.6,5,5个选项
    
    while (1)
    {
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Cameron
    在我的微控制器中,有一个外部晶体。 该名称是 XT2吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是目标板还是 EVM? 还是这是定制设计。

    XT2通常是高频晶振、但看起来 、如果高频晶振不存在、它将默认为 LFXT (低频32kHz 晶振)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mogano、
    我将关闭此功能、但如果您需要进一步的帮助、您可以通过回复重新打开。