This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:无法使用 Uniflash 在 ubundu16.04.1中刷写 MSP-EXP432P401R LAUNCHXL

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612094/msp432p401r-unable-to-flash-msp-exp432p401r-launchxl-using-uniflash-in-ubuntu16-04-1

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

我一直致力于将 MSP-EXP432P401R LAUNCHXL 移植到 Zephir RTOS。 到目前为止、我能够生成 Zephir 二进制文件、为了对 Launchpad 进行编程、我必须使用命令行实用程序、该实用程序可以使用.bin 文件进行编程。  

我尝试使用 Uniflash 工具、但遇到以下错误:

 [错误] CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-613 @ 0x0)目标表示它正忙。 再次尝试 SWD 请求、或中止事务。 (仿真包6.0.628.3)

上述误差的产生与使用的二进制数无关。 因此、我怀疑 CMSIS-DAP 接口有问题。

但我可以使用 CCS7.1.0对 Launchpad 进行编程、而不会出现任何问题。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mani 您好!

     您使用的是哪个版本的 Uniflash?

     我想最好的是、您的项目将 JTAG 引脚配置为通用 GPIO、因此 JTAG 接口不可用、因此您必须使用 SWD 模式(默认情况下是 CCS 使用的模式)。

     如果我没有弄错、旧版本的 Uniflash 不允许您更改此 XDS110设置。 因此、请尝试云 Unifalsh https://dev.ti.com/uniflash/ 并让我知道它是否适用于您的(默认情况下选择了 SWD 模式)。

    希望这对您有所帮助。

     David