This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612250/ccs-msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我想知道 是否可以使用 TMS/SWDIO 和 TCK/SWCLK 而 不是完整的 JTAG 来下载 MSP432P401R 中的固件?

此致

Edson Embaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edson:

    是的、这是可能的。 这在 www.ti.com/.../slau597 第5章常见问题解答中进行了说明。 如果您有其他问题、请查看并告知我。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David 感谢您的帮助。

    此致

    Edson Embaba