This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:无线连接选项

Guru**** 2963540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT70, CC3100, LMT70EVM, CC2560, MSP430F5528, CC3120MOD, CC2640R2F-Q1, CC3120, CC2640R2F, BOOST-CC2564MODA, MSP430F5529, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612217/msp430f5528-wireless-connectivity-options

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:LMT70、 CC3100、 LMT70EVM、 CC2560、 CC3120MOD、 CC2640R2F-Q1、 CC3120、 CC2640R2F、 BOOST-CC2564MODA、 MSP430F5529、 CC31XXEMUBOOST

我们已使用 LMT70EVM 对 MSP430F5528的 LMT70温度传感器进行了评估、该传感器非常适合我们的应用。  我们需要无线连接、并通过我们的产品上行控制器提供 BT 和 WiFi 连接选项。  我想获得有关我们产品最佳选择的一些指导、并一直在关注 CC3100和 CC2560。

我们的温度测量要求非常基本。  我们一次只能将一个器件连接到我们的产品上电控制器、我们只需定期唤醒、通过 MSP430F5228的 ADC (或类似器件)读取 LMT70、 执行一些校准调节、并以每分钟1-60的速率上传温度读数   如果 可能、我们还希望在执行校准过程后偶尔下载新的校准查找表。  最好是具有 MSP430的温度探头和连接电子器件能够在120C 下工作。

我们正在寻找最低功耗、简单、无缝、可靠的连接解决方案。  您会推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    感谢您的详细博文。 为了实现蓝牙和 Wi-Fi 的组合功能、我们提供了 Wi-Link 8器件、但它们通常与主机应用处理器(运行 Linux、Android 等)一起使用、而不是与微控制器一起使用。 因此、您的应用可能需要使用两个不同的器件。 由于 MSP430F5528将是您的主机微控制器、因此我建议使用我们的 CC3120 (以模块格式提供为 CC3120MOD)作为 Wi-Fi 网络处理器和用于 BT/BLE 的 CC2640R2F。 遗憾的是、CC2640R2F-Q1型号的最高工作温度仅为105°C。

    CC3100和 CC2560也是不错的选择、但是较旧的器件。 我们提供可插入 MSP430F5529 LaunchPad 以进行快速开发的 BoosterPack。 例如、BOOST-CC2564MODA 板与 CC31XXEMUBOOST 板兼容。

    以下是一些链接、无论您选择何种器件、这些链接都应该有所帮助。

    现在、我们的 SimpleLink MSP432可能是您的应用的最佳选择、但它可能是为这些 Wi-Fi 和 BT 器件添加支持的最无缝解决方案。 您可以通过以下链接了解有关我们的 SimpleLink MCU 平台的更多信息。

    此致、

    James

    MSP 客户应用