This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:I2S 是否可以使用 audio-XL Booster Pack?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612119/msp432p401r-is-i2s-possible-using-audio-xl-booster-pack

器件型号:MSP432P401R

您好!

我想在 MSP432中使用 I2S。 我想知道它是否可以通过 audio-xl 升压板实现。 请参阅下图。  

Image result for audio xl boosted board pinout

图中显示了 I2S 模块。 是否可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhinandan、

    这是通用 LaunchPad 标准。 我们在 LaunchPad 上托管了许多 MCU、我们会尽力确保它们遵守标准、以确保 LaunchPad 和 BoosterPack 以合理的方式协同工作。

    MSP432上没有 I2S 外设。 在某些其他 TI 器件上、有 I2S 外设、这些外设会使用该外设。 有一个旧的应用手册介绍了如何使用 SPI 外设来执行 I2S、但这适用于 MSP430 16位器件。 如果您有兴趣、我相信这将是在 MSP432上启动此操作的良好起点。 www.ti.com/.../slaa449a.pdf