This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:f2274

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612041/msp430f2274-f2274

器件型号:MSP430F2274

您好!

我已经开始使用 MSP430F2274器件、对引脚复用有疑问。 我想设置 UART 以进行调试、在数据表中、我可以看到我可以使用 UCA0TXD 和 UCA0RXD。

现在介绍引脚多路复用、UCA0TXD 与 P3.4和 UCA0SIMO 进行多路复用。

数据表中提到、如果我在 P3SEL.x 寄存器中设置该引脚、我可以获得该引脚的替代功能。 但备用功能可以是 UCA0TXD 或 UCA-SIMO。 因此、我的问题是、通过设置 P3SEL.x 寄存器中的引脚来激活引脚的哪个替代功能?  

此外、Pdir、PIN、PoUT 和 PSEL 寄存器的默认值是多少?  

有关这方面的任何信息都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P3.4的替代功能进入 UCA0模块。 该信号是否被称为 TXD 或 SIMO 取决于模块是处于 UART 模式还是 SPI 模式。

    数字 I/O 寄存器的初始状态在用户指南的第8.3节中指定。