This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:Launchpad 时钟引脚排列

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611980/msp430f5529-launchpad-clocks-pin-out

器件型号:MSP430F5529

我想尝试在微控制器上使用20MHz 晶体、阅读微处理器系列数据表、我相信这一切都是可能的。 直到现在、当我实际准备好软件中的所有内容和所需的器件时、我是否注意到 launchpad 上缺少外部时钟信号所需的 P5引脚。 我第一次看到 Launchpad 的微控制器板数据表、第2.2.5节解释了 XT2引脚上内置了4MHz 陶瓷谐振器。 我是否有任何方式可以在不购买其他产品的情况下使用我的外部晶体?  

我想我已经知道答案了、我只是想确认一下、然后再做得太多。 我想这就是我没有全面阅读的结果。 :(  

LaunchPad 数据表: www.ti.com/.../slau533d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我还记得、5529 LP 板上有带集成电容器的4MHz XT2。 如果您可以找到任何频率高达25MHz 的类似模块(带有集成电容器的 HF XT)、并更换板载原模块、则其工作正常。