This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:20MHz、20pf 晶振的负载电容错误

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611869/msp430f5529-wrong-load-capacitance-for-20-mhz-20-pf-crystal

器件型号:MSP430F5529

我不熟悉微控制器开发、想尝试使用需要20pf 电容的20MHz 外部晶体来运行 MSP430f5529。 我在数据表中读出、这些引脚可支持高达12pf 的内部电容、这是我在订购外部22pf 电容时计划使用的电容。 当使用 此处描述的等式 (((22 + 12)*(22 + 12))/(22 + 12 + 22 + 12)+~3 = 20pf。  

不幸的是、我的研究不够好、因为 XT2 (高频外部)剂量似乎没有内部电容。 XCAP 位只用于 XT1。 我的问题是、较低的电容是否会成为在20MHz (+-500KHz)附近运行时钟的重要问题?

((22)*(22))/44 +~3 = 14pf

谢谢、

Ashwin Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、您好!

    感谢您的详细博文。 了解您的思考过程和您学到的内容非常有帮助。 为了回答您的问题、有效负载电容非常重要、因为它允许外部晶体提供适当的频率。 否则、晶振将以不同的频率工作、并且可能会出现不稳定的情况。

    我们 的 MSP430Tm32kHz 晶体振荡 器应用手册包含有关如何选择和使用晶体振荡器的大量重要讨论。 例如、图5显示了有效负载电容对所选32kHz 晶体的振荡频率的影响。

    XT2接口没有专用的内部负载电容器也是正确的、但我确实发现它具有大约1pF 的集成有效负载电容(请参阅数据表中的第5.16节)。 这意味着每个引脚具有大约2pF 的寄生电容。 使用 MSP430Tm32kHz 晶体振荡 器应用手册中的公式3的一种形式,您可以找到两个负载电容器中每一个所需的电容。

    假定 CL1 = CL2、CLoad =(CL1 +寄生)/2                                 (公式3)

    CL1 = CL2 =(2 x CLoad)-寄生

    CL1 = CL2 =(2 x 20pF)- 2pF、等于 CL1 = CL2 = 38pF

    使用22pF 电容器时、有效负载电容等于(22pF + 2pF)/ 2 = 12pF、而不是所需的20pF。 为了实现正确的设置、有效负载电容应始终与所用晶体的规格相匹配。

    但是、数据表第29页的脚注1提到了最高支持18pF 的有效负载电容、因此、如果您在使用38pF 负载电容时遇到任何问题、您可能希望得到一个有效负载电容较小的晶体。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James。 这对我非常有帮助、我将考虑购买新的电容器! 目前、我将尝试使用错误的项目、因为我实际上可以接受一些差异(几 KHz)。 我们将了解这是如何实现的。  

    现在、希望 DigiKey 能快速发货!