This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:是否有用于定义正在使用的 SimpleLink 版本的符号?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611692/rtos-msp432p401r-is-there-a-symbol-defining-the-version-of-simplelink-in-use

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

G'Day、

是否有定义正在使用的 SimpleLink 版本的符号?

TI-BIOS 版本(BIOS_Version)有一个符号、但我可以很好地使用指示 SimpleLink 版本的符号。

如果没有符号、是否可以在下一个版本中添加符号?

谢谢

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    我可以为您进行研究、并告诉您。 我不知道我头脑中的任何东西、但我同意、如果它还不存在、我也没有看到它的用途。 请给我一点时间、询问一些可能了解更多详细信息的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    不存在、但我将要求我们在下一个版本中包含此内容。 我将记住该主题、并在下次更新时告知您是否可以找到该主题以及在哪里可以找到该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!