This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-I2040S:EVM430-I2040S

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611591/evm430-i2040s-evm430-i2040s

器件型号:EVM430-I2040S
主题中讨论的其他器件:MSP430I2040

大家好、

我最近收到了 MSP430i2040 EVM 分项计量模块。 该软件包中包含一张 CD、其中包含一个示例代码。 我似乎根本不理解代码(我只想在电流测量完成时打开 LED、设置一个间隔并将其关闭)。 我开始查看应用手册、其中说明我需要向德州仪器(TI)销售团队申请源代码(slaa638的第9页)。 现在、我将转到德州仪器社区。

我非常感谢有关此问题、源代码、文档、在线页面等方面的任何帮助

提前感谢

此致

Subhronil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下主题、了解不提供源代码的原因以及它如何不影响整体功能。 我建议您联系您所在地区的 TI 销售团队。

    要配置 LED、请记住代码确实使用 LED 指示不同的指示、因此您必须浏览"emeter-template.h"文件以重新配置要手动添加到代码中的 LED。 此外、进行此更改时、需要重新编译所有项目以确保更改生效。

    此致、

    James

    MSP 客户应用