This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:未找到未使用的 FET

Guru**** 2579165 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611839/msp-exp430f5529lp-no-unused-fet-found

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: Energia

 海伊  当我 尝试 使用 Energia 对 MSP-EXP430F5529LP 启动板进行编程时、会显示错误"未找到未使用的 FET "。 它实际上是第一次 工作、经过一段时间后、它会显示此错误消息。 我发现此设备未检测到我的系统、在设备管理器中、它显示"未知设备"。 当我 为 MSP-EXP430F5529LP LaunchPad 加电时、绿色 LED 和红色 LED 亮起、但在当时工作时、只有绿色 LED 亮起、 现在当我按下 LaunchPad 上的"S2"按钮时、便会在便笺本上显示消息"MSP430"。  如果你能告诉我如何解决这个问题,我将会非常有帮助。

此 LaunchPad 是否可以恢复???..plz 帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    您能不能查看之前的 E2E 主题、并告诉我这些主题是否能解决您的问题:
    e2e.ti.com/.../1927788
    e2e.ti.com/.../1015186
    forum.43oh.com/.../

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Caleb Overbay、
    感谢您的支持、现在 LaunchPad 正在工作、实际上我没有对其执行任何操作。 我不知道它发生了什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    很高兴再次听到它在工作。 如果它再次起作用、请查看我提供的链接、如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、
    Caleb Overbay