请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是 msp430fr5994开发板。 因为我在配置 UART 时遇到问题。 使用的端口名称是6.0和6.1。 如何从 UART 发送字符?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是 msp430fr5994开发板。 因为我在配置 UART 时遇到问题。 使用的端口名称是6.0和6.1。 如何从 UART 发送字符?