This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:非 F/W GPIO 语句

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611420/msp430fr5869-non-f-w-gpio-statement

器件型号:MSP430FR5869

您好、香榭丽舍

我想确保。

即使我们使用 no F/W 语句输入电源电压(=2.0V),GPIO 语句也是“Lo”,即使 该系统添加 外部上拉语句也是如此?

我认为  当系统设置外部上拉时、这应该是"高电平"。 这是正确的吗?  

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    我假设您在未对器件进行编程时(整个存储器为0xFFFF)对专用 GPIO 引脚施加外部拉电阻并施加电源电压、对吧?
    请告诉我详细的器件型号、包括封装选项和版本。 我还需要知道您在哪些引脚上应用外部电阻器?
    然后、我可以在实验中快速交叉检查它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dietmar、
    很抱歉造成混淆。 实际上、我错误地回答了我的问题。 我想查看通用 GPIO 语句。 请再次查看我的原始帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、
    很抱歉、但我仍然感到困惑、什么意思是没有 F/W 语句? 这是否意味着您没有对器件进行任何编程。
    如果您对某个器件进行编程、请确保 PM5CTL 中的 LOCKLPM5位被置位、这样您的 GPIO 设置就会生效(请参阅用户指南数字 I/O 章节的"复位后的配置"部分)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉给你很多困惑。

    这不是问题。 我想确保 GPIO 语句不含 F/W

    这是否与用户指南12.3.1所述的 BOR 之后的情况相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kz777、

    那么、您没有看到任何问题吗?
    是的、只要 GPIO 引脚未按照第12.3.1章中描述的步骤进行初始化、用户指南中的描述就会正确。 它们被配置为高阻抗(输入悬空)、这意味着一个外部连接的上拉电阻器将把这个引脚上拉为高电平。

    希望这能解答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dietmar、
    这很有道理。
    感谢您的支持。 很抱歉让您感到困惑。

    此致、
    Kz777