This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:使用 MSPDebugStack

Guru**** 2767235 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611096/ccs-codecomposer-using-the-mspdebugstack

器件型号:

工具/软件:Code Composer Studio

操作系统:Windows 10 64位

CCS 版本: 7.2.0.00012

电路板: MSP430F2619

仿真器: MSP-FET430UIF

我正在尝试了解如何运行 MSP 调试堆栈开发包(http://www.ti.com/tool/mspds?amp )中的示例程序(\ApplicationExamples\example)开发人员指南中提供了大量文档,但作为初学者,我仍然无法理解如何在我的器件上运行该程序。 我希望能快速了解一下如何实现这一目的。 将来、我想能够使用 MSP430_EEM 头文件中的一些函数。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    《MSP430 DLL 开发人员指南》提供了更多有关示例的信息、并可在 MSPDS 下载的\Doc 文件夹中找到。 在我们深入修改和运行示例之前、我能问您的最终目标是什么吗?

    我们可能提供其他工具来满足您的需求。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我正在尝试使 code composer 中的跟踪窗口功能实现自动化、这样我就可以在  代码运行时获取地址总线、数据总线和控制信号、而不仅仅是8行代码。

    在我看来、如果我可以将 MSP340_EEM 头文件中的函数集成到我的代码中、或者反之、我可以从跟踪缓冲区中提取数据、然后清除数据。 我曾问过另一个问题( https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/610050 ),即 是否可以 进行 上述操作,但到目前为止,答案似乎是不可能的。 现在、我想知道如何使用 MSPDebugStack、因为它看起来可能是一种解决方案。

    请询问您可能还有什么问题、并感谢您快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我需要与其他一些团队成员交谈、看看这是否可行、以便我能够提供更好的指导。 我会随时向您通报最新进展。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的观看。

    今天、我能够使用断点刷新跟踪缓冲区、然后只需将窗口复制并粘贴到 Excel 文件即可。 这已经足够了、但我仍然想知道、如果能够通过 GUI 访问跟踪窗口(另一位 TI 员工说在我链接的问题中不可能)或使用 MSPDebugStack 来完全自动化该过程、我就像我说过的那样。

    我不想占用你这么多时间来看看是否可以这样做。 我最初的希望是、有人可以帮助我了解在 MSPDS 下载中运行示例程序后的步骤、然后我可以确定我是否可以访问 EEM 中的跟踪缓冲区。

    如果你想先看看是否有可能,我将推迟你的判断,尽管我仍希望得到一些有关该示例工作原理的指导:)