This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:将 DCO 设置为大约100KHz。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611555/ccs-msp430g2553-setting-the-dco-to-100-khz-approximately

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想将 DCO 设置为大约100KHz。 我在下面粘贴了代码。 代码无法正常工作。 我还有一个疑问、CPU 是否从具有1MHz (RSELx = 7和 DCOx = 3)时钟的 DCO 时钟源开始、我们是否可以稍后更改它。  方法是这样做。 请提供建议。

此致、

#include "msp430g2553.h"
#ifndef TIMER0_A1_VECTOR
#define TIMER0_A1_VECTOR TIMER0_A0_VECTOR
#define TIMER0_A0_VECTOR
#endif
main (void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTSCHOLD;
if = 0x1MCL= 0x1MHZ;


= 0x1MCLC1MFF= 0x1MCL1M| TCC1M|= 0x1M1MFF= 0x1M|= 0x1MCLC1M1M1MHZ


;= 0xBCL1M1M1M1MFF= 0xBCL1M1M1M1M1M1M1MHZ;= TCC1M1M1M|= 0x



//时钟系统设置
IFG1 &=~OFIFG;
BCSCTL2 |= SELM_0 + DIVM_3;


while (1)
{
P1OUT = 0x40;// LED on
_delay_cycles (1000);
P1OUT = 0;// LED off
_delay_cycles (5000);
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此代码不会设置 RSEL 或 DCO 字段。