This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自定义 CCXML 在旧器件和新器件之间不起作用(均为修订版 C)

Guru**** 2610685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611060/custom-ccxml-not-working-between-old-and-new-devices-both-are-rev-c

尊敬的 Chris:

我在该文件中遇到了问题。 我一直在使用两个版本的.ccxml 文件、但在刷写一批 MSP432的过程中没有任何问题。

***版本1***














***版本2***
















这两个文件之间的唯一区别是以下行仅出现在版本2中:



现在、我收到了一批新的 MSP432、只能使用版本1而非版本2对其进行编程(版本1和版本2用于创建 IP 的两个单独部分)。 在我遇到这个问题之前、我永远不会注意到这种差异。 我想知道器件中是否存在差异。 我正在使用的所有芯片都标记为 REV C。如果只是恢复到 CCXML 文件的版本1并使用它,是否会有问题。 如果有任何帮助、我们将不胜感激。

-Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Edgar、

    您在此处放置的版本1和版本2之间不同的行将默认协议从 JTAG 设置为 SWD。
    如果您进入目标配置的选项并切换到 JTAG、您应该会得到版本1。

    我不知道您是否正在使用目标插座板、但两个 CCXML 版本都适用于我的修订版 C 器件。
    您正在努力使用哪个 CCS 版本?

    谢谢、
    Bob Heilmaier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,感谢您解释了生成不同.ccxml 文件的设置的不同之处。 我使用的是 CCS V6.2.0。
    -Edgar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以这两个版本都使用 PZ100目标插座板( )为我工作。

    您能告诉我您正在使用的设置(调试探针、目标插座板、EVM、LaunchPad、...)的更多信息吗?  

    您是否还可以双击目标配置、然后针对不起作用的配置点击"Test Connection"按钮?

    谢谢、

    Bob