This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5858:FRAM 伽马电阻

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609554/msp430fr5858-fram-gamma-resistance

器件型号:MSP430FR5858

是否有任何测试报告、尤其是关于 γ 辐射暴露的测试报告? 客户希望评估 FRAM 产品是否适用于伽马消毒的新一次性医疗设备。

 

此致、

Bernd

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、

    我将对此进行研究、并将尽快返回给您。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我还想向您介绍有关 FRAM 和辐射的这篇论文: www.ti.com/lit/wp/sboa154/sboa154.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katie、

    感谢您的离线反馈。 对于对此主题感兴趣的其他人:
    "医疗灭菌等所需的剂量对于设备的其余部分而言过高。
    即使 FRAM 正常工作、即使在未供电的灭菌情况下、他们也会发现灭菌所需的数量会使器件内的其他电路永久降级。 因此、遗憾的是、这不是高剂量 γ 辐射医疗灭菌应用的选择。"

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了给其他人提供更多的环境、这是针对灭菌所需的高剂量。 其他类型的应用、例如软错误率(SER)是一个问题、剂量较低、FRAM 器件仍可提供可靠的选择。
    此致、
    Katie