This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:具有 CAN

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274, TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611394/msp430f2274-with-can

器件型号:MSP430F2274
主题中讨论的其他器件: TPS40170

您好,  

我希望使用这个微控制器与 ECU 通信,但我发现它不包括 CAN 收发器或 CAN 通道。 如何解决此问题? 。 我是否应该为应用使用其他微控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav:

    如果您确实需要、我建议您使用另一个具有 CAN 的 TI MCU、例如、您的 MSP430器件没有实现 CAN 收发器模块

    - TM4C12x 系列
    - TMS320系列
    - F28M3x 微控制器

    更多详细信息、请访问以下链接:
    www.ti.com/.../overview.page

    此致、
    Dietmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dietmar,

    我将对其进行研究。

    该应用类似于"汽车启动仿真器"。 MSP430F2274与 TPS40170搭配使用。 我正在研究类似的应用来模拟此脉冲,从而将其发送到 ECU。

    我希望找到一个具有与 MSP430相似属性的 MCU。。。


    此致
    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhargav、

    我不熟悉这种应用、也为这种应用提供了 TI 参考设计。

    www.ti.com/.../slvu984.pdf
    http://www.ti.com/tool/PMP7233

    此致、
    Dietmar