This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59471:IO 泄漏电流

Guru**** 2782525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610541/msp430fr59471-io-leakage-current

器件型号:MSP430FR59471

您好!

我将在我的设计中使用 MSP430FR59471RHAT。 如果某些端口定义为输入、那么它的泄漏电流是多少?

 我在数据表中找不到有关此问题的任何信息。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAVI、Clemens、

    仅当输入值定义为与 DVCC 或 DVSS 相对应的特定值时、数据表中的泄漏才有效。

    如果您让它浮动、则总的 ICC 电流可能会由于交叉电流而增加。