This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:可用于 msp430g2553控制器的最小 DCO 频率是多少

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/611169/ccs-msp430g2553-what-is-the-minimum-dco-frequency-that-can-be-used-for-msp430g2553-controllers

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 MSP430控制器每15分钟将温度值记录到 SD 卡中。 我使用 的是不带 LDO 和外部晶体的 msp430g2553控制器、以节省功耗。 在日志记录之间、我将控制器置于低功耗模式(LPM3)、该模式使用 VLO 作为时钟源。 但问题是 VLO 在很大程度上取决于电压(锂离子电池将电压从4.2V 更改为3.6V)和温度、因此我们无法精确记录15分钟。 因此、我计划使用 DCO 时钟源、因为它比 VLO 精确得多。

为了节省功耗、我计划在低于1MHz 的频率下运行 DCO、但有一份 TI 技术讲座文档说我们无法超过1MHz (粘贴在下面)。 但是、MSP430x2xxx 系列用户指南显示了我们也可以使用100KHz 频率(下面粘贴的图)。 请提供建议。

此致、