This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432-debugers:无法使用 CCS v7.2.0和 XDS110调试探针进行连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610832/ccs-msp432-debuggers-cannot-connect-using-ccs-v7-2-0-and-xds110-debug-probe

器件型号:MSP432-debugers
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP432P401RMSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用 XDS110调试探针和 MSP-FET-432ADPTR 接口板对 MSP432P401R 进行编程。  使用 TI UniFlash v4.1.2实用程序时、处理器可进行编程、我们可以读取存储器。  当我们尝试使用 Code Composer Studio v7.2.0进行连接时、会出现以下错误。  我们已经在不同的电路板上对此进行了验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于某种原因, 您之前的帖子中忽略了错误消息。 请重新发布您收到的错误消息。

    此外、您能否共享 XDS110调试探针和 MSP-FET=432ADPTR 之间的连接。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 XDS110和432ADPTR 之间、我们有一根带状电缆、使用绿色20引脚至10引脚适配器从 XDS110 20引脚"调试"端口连接到适配器 ARM 10引脚连接器。

    错误消息为:
    连接到目标时出错:
    (错误- 1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 重置设备、然后重试
    操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、
    对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG
    设置(例如、较低 TCLK)。
    (仿真包6.0.628.3)

    无法连接。 这可能是器件进入低功耗模式并禁用 JTAG 引脚导致的。
    您可以选择切换复位或尝试使用 SWD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它现在正在工作。
    在目标配置的连接属性中更改为 SWD 模式、然后重新启动 PC。