This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430F5529LP 未编程、缺少虚拟 COM 端口

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, ENERGIA, CC3100, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610894/ccs-msp430f5529-msp430f5529lp-not-programming-virtual-com-ports-missing

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPENERGIACC3100MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我购买了 MSP-EXP430F5529LP Launchpad 以了解16位超低功耗 MCU、并与 CC3100 BoosterPack 配合使用。 因此、我决定首先使用 Energia、只需上传一些简单的闪烁草图即可。 问题是、Energia 没有上传闪烁程序(它长时间卡住、电源 LED 旁边的红色 LED 亮起)、现在我显然无法访问调试器。 如果我插入 MSP、它可以正常工作、但 Windows 不显示任何虚拟 COM 端口、Energia 只是停留在"上传"状态、没有发生任何情况...

因此、我重新安装了 Code Composer Studio 以增加对 MSP 的支持(我使用 CCS 对 Tiva EK-123/1294 Launchpad 进行编程、我对此更熟悉)、并尝试上载 OutOfEmulation_StorageKeyboard、它为我提供了:

MSP430:初始化仿真器时出错:连接的 MSP-FETs/eZ-FET 调试器之一需要恢复。 选择"恢复"以开始恢复过程。  注意:恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到您的系统。

当我启动恢复过程时、它会在以下窗口中永久阻塞:

我无法上传我的第一个代码、哈哈。 有什么帮助?