This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5659:在为低功耗模式设置创建空闲任务时需要帮助

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610540/rtos-msp430f5659-need-help-in-idle-task-creating-for-low-power-mode-setting

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在为 MSP430F5659控制器开发基于 TI RTOS 的应用。

我已经有5个任务、希望创建空闲任务来处理控制器的低功耗模式

我的所有任务都是手动创建的(即、未使用.cfg 文件进行创建)

请指导我如何在.cfg 文件中以及手动创建空闲任务?

我的应用程序使用 USB CDC 类与 PC 进行用户交互。

如果有人引导我、我很感激、提前感谢

谢谢  

Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Nitesh Padiyar77">我已经有5个任务、想要创建处理控制器低功耗模式的空闲任务[/QUESP]请参阅 与 SYS/BIOS 的空闲了解 在没有线程 (即没有 Hwi、Swi 或任务)准备好运行时、MSP430的 SYS/BIOS 如何将器件置于较低功耗模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我将实施并告知您状态。