This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:对 MSP430F149进行编程

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610831/msp430f149-programming-the-msp430f149

器件型号:MSP430F149
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

团队、  

我的客户在对 MSP430进行编程时遇到问题:

尝试使用旧的 PRGS-430串行编程适配器对某些 MSP430F149修订版 S 微控制器进行编程时遇到问题。 在‘d发生这种情况时,我们只需更新我们的“evice.cfg”文件,然后修复了它。 但我浏览了网站、该文件的最新版本的日期为2012年、这是我们在相关计算机上使用的版本。 (我们将这些旧的编程器嵌入到多个功能测试仪中,因此它们不容易升级。) 我尝试使用 Elprotronic MSP-GANG 编程器对其进行手动编程、它能够很好地读取和写入它们。 另一个奇怪之处是、我有一个 MSP430F149修订版 S 芯片的示例、我可以使用旧的 PRGS-430进行读取和写入、还有一整群我无法读取的芯片、这让我很困惑。 我希望有人能够对这种情况有所了解。 感谢您为我提供的任何帮助!

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    客户是否记得使用代码、设计或设置更改任何内容? 我发现一切都正常工作很奇怪、如果没有任何变化、现在就不会了。

    由于 PRGS-430非常旧、不再提供有效支持、因此我绝对建议他们利用这个机会切换到诸如 MSP-GANG 的较新工具、尤其是因为他们发现它可以正常工作。 同时、我建议他们弄清楚其中一个、另一个、另一个、 或者所有的 PRGS-430编程人员都会发现这个问题、无论使用不同的 PC 是否观察到这个问题、编程人员是否提供适当的电源电压、JTAG 接口是否在他们的电路板上正确执行等 发现问题时是否返回任何错误代码( 在《MSP430系列串行编程适配器用户指南》中进行了讨论)?

    这些类型的问题难以诊断。 它可能是 PC 上损坏的文件、JTAG 保险丝熔断、甚至是支持 PRGS-430编程器时未检测到/解决的错误。

    此致、

    James

    MSP 客户应用