This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:SimpleLink MSP432 SDK 1_40_00_28中存在错误

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610814/msp432p401r-bug-in-the-simplelink-msp432-sdk-1_40_00_28

器件型号:MSP432P401R

您好!

我已经安装了新版本的 TI SimpleLink MSP432 SDK - v:1.40.00.28、然后尝试运行以下示例:Examples-> Development Tools-> MSP432P401R LaunchPad - Red 2.x (Red)-> TI Drivers->Spiloopback -> TI-RTOS->CCS Compiler->spilopback 遇到这些错误并生成 CCS 项目后:

我意识到这个错误出现在另一个示例项目中。 在之前版本的 MSP432 SimpleLink SDK (1.30)中、我构建了该示例以及 TI 驱动程序文件夹的其他示例、我没有遇到任何问题。 TI 已经意识到了这个问题?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Otavio、

    这不是一个小问题、而是您的项目尝试使用 V1.3 SimpleLink SDK 中的 TI-RTOS 内核。 您会看到此错误、因为我们已将 NVS TI 驱动程序添加到 V1.4 SDK 中、并且您的项目板文件正在尝试在编译时引用它、但内部不知道它存在。 您可以通过打开一个新工作区并导入 spilopback 示例来解决此问题,它将自动引入最新的 TI-RTOS 内核,或者转到“项目属性”>“常规”>“产品”>“SimpleLink MSP432 SDK>1.40.0.28”,并且它将使用我认为的最新的 TI RTOS 内核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    你是对的! 我听从你的指示,现在问题已经解决了! 感谢您的快速响应。
    祝你度过美好的一天!