This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 RTC 的 GPIO 时钟错误率(MSP430)

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610605/gpio-clocking-error-rate-based-on-rtc-msp430

您好!

为您提出的一般性问题、

如果我使用 MSP430 MCU 并将 GPIO 用作20Hz 时钟或20Hz 触发器、那么该时钟的精度是多少?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wonock、

    如果您想使用计时器来获得所需的频率、精度将取决于您选择的时钟源、例如外部晶体或 REFO。 有关详细时钟精度、请查看数据表。

    此致
    Kc