This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2618:MSP430:初始化仿真器时出错:未找到 USB FET

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610539/ccs-msp430f2618-msp430-error-initializing-emulator-no-usb-fet-was-found

器件型号:MSP430F2618

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 OLIMEX MSP430-P2618套件 和一 个 MSP430-JTAG-Tina-V2连接器。  

我的笔记本电脑是 Windows 7
Code Composer 5.5版

我已经从 OLIMEX wesite 下载了连接器的驱动程序。 (设备管理器的快照已附加)  

这里是 JTAG 的网站。  

我不知道我做了什么错误。我不断地收到相同的错误。  
请帮助。我的高级项目取决于它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况 下、CCS 无法使用 Olimex MSP430-JTAG-Tina-V2、因为 CCS 安装中的 MSP430.dll 无法识别 Olimex JTAG 调试探针。

    Olimex Windows 驱动程序+ MSP430-JTAG-Tina-V2固件版本2.0.0.7中的 readme.txt 文件 指示使用 Olimex 版本覆盖 CCS 安装中的 TI MSP430.dll、以允许 CCS 使用 Olimex MSP430-JTAG-Tina-V2、但这意味着 CCS 无法再与 TI MSP430调试探针通信。

    另一种方法是修改 CCS XML 文件、以便选择使用 TI 或 Olimex MSP430调试探针-请参阅 https://www.olimex.com/forum/index.php?topic=3530.msg18125#msg18125

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 它现在运行得非常好。 但是,在我最终调试代码后,电路板上的电源指示灯停止工作,这是另一种情况。 这是否正常??? 我尝试了闪烁 LED 示例、即使电源指示灯熄灭、LED 也会闪烁。