This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:MSP430F2274 -从高阻抗源驱动 ADC 会产生高读数。 从 ADC 输入中看到的尖峰。

Guru**** 2579195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608551/msp430f2274-msp430f2274---driving-adc-from-high-z-source-produces-high-readings-spikes-seen-coming-out-of-adc-input

器件型号:MSP430F2274

我将从高阻抗 RC 网络向 ADC 馈送50Hz (主要是)正弦信号。 RC 旨在将带宽限制为大约6个谐波。

我打算对信号进行采样并计算有效电压。

信号在 GND 周围是对称的(大约+/- 1V)。

ADC 无法捕获负半波、但我对仅从0V 开始的正半波感到满意

ADC 测量的值高于应有的值。 特别是振幅较低的信号根本没有负样本、因为误差大于信号、并且每个负样本都会移入正域。

这就是 ADC 输入的样子(低电压输入信号、正尖峰非常明显):

我可以通过从输出阻抗高达1K 的源驱动 ADC 来消除问题(尖峰)并获得良好的读数。 但这需要额外的运算放大器。

是否有更便宜的方法使其正常工作? 是否可以将 ADC 配置为不在输入端产生这些尖峰?

ADC 配置为:

基准电压1.5V
基本时钟1MHz
转换4个周期
采样4us

如果我确实需要一个外部低阻抗缓冲器来驱动 ADC,是否有推荐部件?
电源电压范围为2V 或以下、信号输入范围为0至1.5V、具有单位增益、最小直流偏移和功耗。

感谢您的阅读、感谢您的任何帮助。

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我正在努力让更多熟悉这个问题的人参与其中。 感谢您的耐心等待。

    Wei、
    MSP430客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    首先、不能在 ADC 输入端施加负电压。 这违反了我们的规范、可能导致未定义的行为、包括可能损坏器件或错误的 ADC 采样。 您需要向传入信号添加直流失调电压、以便对其进行正确采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    我不打算超过内部保护二极管上的2mA 绝对最大值、我可以使用肖特基二极管限制负电压。
    除此之外、这不是一种永久的工作模式。 它将每30秒激活40ms、剩余时间输入为0。
    这是否仍会使器件处于危险状态?

    我尝试不使用内部 OPA、因为在这种情况下、我需要将电源电压从当前的2.0增加到至少2.2V

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    任何时间段内的任何负电压都可能会使器件处于危险状态和/或提供不正确的 ADC 读数。 对于信号调节、您可能需要一个收紧的低通滤波器设计来帮助处理尖峰。 此外、为了实现 ADC 的缓冲器、您最便宜的选择是使用板载 OPA。 添加外部组件会增加设计成本。

    您是否有任何特定的理由希望将 DVCC 电压保持在2V? 您是否还知道、除非您在编程时处于2.2V 电压、否则无法为此器件对闪存进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jace、您好、这是我的解决方案:
    我已经降低了 RC 网络的阻抗、这会在 ADC 输入端放置一个22nF 电容器、从而消除尖峰。
    遗憾的是、RC 网络阻抗的降低会导致交流信号上的负载增加、从而使其失真过多、无法用于其他用途。 因此、我添加了一个开关、用于在不进行测量时将 RC 网络的输入与交流信号隔离。 交换机增加了组件、但还带来了其他几个优势、因此我决定沿着这条路走。
    对于直流移位、我将任何内部或外部 OPA 分流、而是通过由 I/O 控制的电源在一个简单的电阻分压器上稳定下来 振幅损耗不是问题、因为我现在看的是 PP 电压、而不是0P 电压。 直流转换需要60uA 的中等电流、仅在 ADC 处于工作状态时有效。
    到目前为止、该电路运行良好、看起来稳定与电压和温度变化。

    此致、
    Martin