This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:使用 CC3100进行无线固件更新

Guru**** 2603425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610134/msp430fr5969-over-the-air-firmware-update-using-cc3100

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:CC3100

是否有使用 CC3100 WiFi 模块对 MSP430 FRAM 执行无线更新的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Salvatorre:

    我们确实提供了 MSP430FRBOOT www.ti.com/.../slaa721 、其中包含一个带有 FRAM 器件的无线示例、但无线器件使用的是 CC110x。 通过将程序的通信接口(CI)层更改为使用 CC3100及其所需的任何协议、您应该能够使用该协议开始使用该协议。 MSP430FRBOOT 软件是模块化的、因此可以针对特定用例定制通信层、而引导加载程序的其余部分可以保持不变。 但我认为我们还没有专门针对 CC3100提供无线示例(我询问其他人是否知道)。

    此致、
    Katie