This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:RO 和 MSP430G2xx 上基于电阻器的电容式触控所需的引脚

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/610370/msp430g2755-pin-required-by-ro-and-resistor-based-capacitive-touch-on-msp430g2xx

器件型号:MSP430G2755

您好!

请参阅我们的 SLAA363A、您能不能向我确认使用 RO 方法和基于电阻器的方法实现3个电容键需要多少个 GPIO 吗?

是否可以接收有关实现电容式按键的 PCB 建议? 特别是两个问题:

  1. 是否必须在合理的区域内进行焊接保护?  
  2. 需要连接底部接地平面和顶部保护平面、或者它们是否需要"独立"? 如果是、连接到底部的接地端是否正确?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    从 SLAA490和 SLAA491中可以看到、MSP430G2xx5支持 PINOSC 模式、每个电容传感器仅需一个 GPIO。 与基于电阻器的电阻器相比、宽松振荡是出色的电容式感应技术、应使用、因为 PINOSC 功能可用。 请参阅 RO_PINOSC_TA0_WDTp_Wheel_Buttons 示例。

    SLAA576中提供了电容式触摸硬件设计指南。 需要使用阻焊层在电容式传感器板和用户手指之间进行绝缘。 应连接防护层和接地平面。

    此致、
    Ryan