This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5869:MSP430FR5x 刷写 F/W 电压

Guru**** 2846810 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609986/msp430fr5869-msp430fr5x-flashing-f-w-voltage

器件型号:MSP430FR5869
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-Flasher

您好、香榭丽舍

对于 FR5x、我们希望刷写 F/W、VCC=2.0V。

因为、它们连接的模块必须保持 VCC=2.0V。 FRAM 器件闪存是否有任何最小电压和电流?

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    最小电压由最大 SVSH 上电电平决定、对于该器件、该电压为1.99V (数据表的表5-2)。 在某些用例中、8MHz 时的有源模式流耗为~1mA (请参阅第5.4节和表6-1)、但我建议电源能够提供至少100mA 的电流、 用户可以根据其映像大小来测量其程序电流(表5-34给出了 FRAM 写入电流)。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的意见。
    根据 MSP-FET 手册、输出电压 VCC_TOOL 能够在1.8V 至3.6V 之间更改电压。
    我们如何更改此输入值? 我认为该默认值是3.3V。

    是否最好使用外部 VCC?

    JTAG 和 Spy-Bi-Wire 接口、电气
    电源
    USB 供电、200mA (最大值)
    目标输出电压 VCC_TOOL
    1.8V 至3.6V (猜测2.0V 至3.6V)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kz777、

    取决于所使用的软件工具、MSP-Flasher 脚本具有特殊的退出规范、而 CCS 或 FETPro430具有不同的可修改配置设置。 如果需要、您可以使用外部 VCC、只需确保将 JTAG 的引脚4连接到 VCC 来代替引脚2。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 它被清除了。