This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430F6779

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609715/msp430f6779-msp430f6779

器件型号:MSP430F6779

您好!

MSP430F6779系列是否会在15至60Hz 频率下运行? 因为我们将其放置在 VFD 和负载之间。

因此、请针对不同的工作频率对其进行解释。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanabal、

    答案是否定的 您可以在下面找到 MCLK 源:

    DCO 频率最小值为0.07MHz、请在器件数据表第68页中找到 DCO 频率表。

    DCODIV 频率除以 DCO 时钟、也无法达到60Hz 的速度

    LFXT 将故障标志设置为低于1000Hz、在 器件数据表第67页的晶体振荡器、XT1、低频模式表中找到 fFault、LF。

    VLO 频率最小值为6kHz、请查看器件数据表第68页的内部超低功耗低频振荡器(VLO)表。

    REFO 频率为32768Hz、请参阅器件数据表第68页的内部基准低频振荡器(REFO)表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Wei、

    感谢您的回复。

    如果有任何其他微控制器将为能量计应用测量15至60Hz 的线路频率、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dhanabal、

    您能否澄清您提到的"工作频率"? 是 CPU 工作的主时钟频率还是测量线路的频率?
    我的理解是 CPU 工作的主时钟频率、它将 MCU 内部的 MCLK 命名为 MCLK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我只提到了测量线路的频率、而不是系统时钟。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    因为我们测量变频驱动(VFD)之后的能量、线路频率将在15至60Hz 之间变化。

    那么、MSP430f6779系列是否能够准确测量15至60Hz 线路频率下的能量读数?

    请解释一下。

    提前感谢。