This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430F6779计算机连接问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608934/msp430f6779-msp430f6779-computer-connection-problem

器件型号:MSP430F6779

您好!

我通过 RS 232将 EVM msp430f6779连接到了计算机。

但我在 GUI 上看不到结果、无法校准。

该套件运行良好、我可以在 LCD 上看到值、但在 GUI 上看不到值。

有人可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在寻找熟悉此 EVM 的人来帮助您。 请期待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保在 GUI 的'calibration-config.xml'中配置正确的 COM 端口。 有关如何执行此操作的具体说明、请参阅 《使用 MSP430F677x (A)实施三相电子电表 》应用手册中的第6.3节。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的告知!

    此致、

    James

    MSP 客户应用