请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6438 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我 正在尝试通过 driverlib 在 ccs7.1中为 msp430f6438编写代码。
我 在这里遇到了问题。
例如、我希望通过调用 driverlib 的函数" void WDT_A_HOLD (uint16_t baseAddress)"来停止 WDT。 参数
baseAddress 是 WDT A 模块的基地址(MSP430F5xx_6xx_DriverLib_Users_Guide.pdf 、第492页)
在"MSP430F6438.H"中、有一个定义、即"#define _MSP430_BASEADDRESS_WDT_A__ 0x0150"
在"MSP430F6438数据表 第32页"中、有"表24。 看门狗寄存器(基址:015Ch)"
我很困惑。 是否有人可以告诉我哪一个是正确的、并可以放入"void WDT_A_HOLD (uint16_t baseAddress)"
谢谢、
迪松