This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432-调试器:无法将调试器连接到 MSP432P401R 的定制目标板

Guru**** 2620755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609697/msp432-debuggers-unable-to-connect-debugger-to-the-custom-built-target-board-of-msp432p401r

器件型号:MSP432-debugers
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

您好!

我已经构建了 MSP432PRIPZR 的定制开发板、我正在尝试使用 MSP432P401R Red EVM 中的 XDS 调试器进行闪存编程。 以下是用于调试目的的连接;

10引脚板载盒式插头

2.3.3V 电源和 GND

我正在刷写一个简单的 LED 闪烁程序以进行测试。

但在闪烁时、我得到以下结果

连接到目标时出错:(错误-613 @ 0x0)目标指示它正忙。  再次尝试 SWD 请求 、或中止事务。 (仿真包6.0.628.1)。


我还想说的是、最初我成功地刻录了一次程序、但后来出现了上述错误。

我们是否需要任何类型的引导加载程序来刷写 MSP432P401RIPZR?

此致、

Amit Kotal

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    您能否共享定制电路板的原理图捕捉? 您不必共享所有内容、但我们可以快速查看 JTAG 和电源是否正确连接。

    您还可以检查几件事情。

    JTAG 线缆不供电。 您需要确保先为定制开发板供电。

    2.检查 VCC 和模拟 VCC 引脚以确保它们已连接

    如果 正确连接、遵循建议的 JTAG 引脚。

    4.您是否启用了 JTAG 保护?

    [报价用户="Amit Kotal"]我们是否需要任何类型的引导加载程序来刷写 MSP432P401RIPZR?

    你不是。 所有这些都应该是 XDS 调试器和将处理它的驱动程序的一部分。

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../schematic-pratik-_2800_1_2900_.pdfHi William

    感谢您的回复。 我将附上 pdf f board 原理图供您参考。

    此致、

    Amit K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    原理图概要介绍、您在 VCORE 引脚上缺少电容器。 查看此处的链接、了解有关 VCORE 引脚的参考原理图。 此外、请查看有关 VCORE 电容器值的数据表、该值会因您计划在 LDO 或 DCDC 模式下运行器件而异。

    此外、您是否计划使用内部 LDO 或 DCDC 模式运行此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、William
    感谢您的回复
    是的、我们没有包含 VCORE 电容器;因为在下面的线程中、提到它不是必需的
    e2e.ti.com/.../543088

    您能否在考虑基于电池的应用的情况下使用复杂的 LDO 与直流/直流模式。

    此致、
    Amit Kotal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    直流/直流模式将为您的基于电池的应用提供更高的能效。 有效电流远低于使用内部 LDO、因此这应延长电池寿命。  数据表中会有相应的数字。

    [引用 USER="Amit Kotal"]是的,我们没有包括 VCORE 电容器;因为在下面的线程中,它被称为不必要[/引用]

    该线程的真实情况是、如果您不打算使用直流/直流转换器、则无需将电感器安装到 VSW 引脚。 如果使用内部 LDO 或 DCDC 模式、则绝对需要在 VCORE 引脚上使用电容器。

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 William 的帮助和指导、我们将进行必要的设计更改。