This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:REF 模块 PSRR 的频率响应

Guru**** 2619465 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609973/msp430f5438a-frequency-response-for-psrr-of-ref-module

器件型号:MSP430F5438A

你好!

数据表仅声明 PSRR_DC 和在1kHz 下测量的单个 PSRR_AC。 但是、我需要高达300kHz 的数据。 是否 有可用的应用手册或数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jurgen、

    除了数据表中指定的值外、我们没有针对 MSP430F5438A 的内置基准的额外 PSRR 数。 如果在测试后内置基准不适合您的应用、也可以使用一个外部基准(取决于器件、请参阅数据表以了解器件的可用性)。