This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 TINA 软件兼容的 TINA-TI 库文件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2033, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/609895/tina-ti-library-file-compatible-with-tina-software

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2033TINA-TI

大家好、

                      我必须  使用 MSP430FR2033控制器在 TINA 软件中模拟和设计一个电路、但 TINA 软件中不提供 MSP430FR2033控制器的 SPICE 模型和引脚图。那么、有人告诉我 TINA-TI 库文件与 TINA 软件兼容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TINA 中没有 MSP430或任何其他 TI MCU 或 DSP 可供使用,因为它们没有 SPICE 模型。 如果您尝试对 ADC 在附加电路上的影响进行建模、我们会在 ADC 用户指南中提供有效的负载原理图。 与原理图相关的值可在数据表中找到。

    在实践中、上述内容通常不需要建模。 在找到 ADC 所连接电路的有效阻抗后、我们在用户指南中提供了一个公式、该公式使用该信息来调整 ADC 的采样保持时间、以便正确采样信号。 更多详细信息、请参阅 MSP430FR2033的 ADC 部分。