This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6734A:kWh 仪表的色谱可测量、直至达到50次谐波

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6734A, EVM430-F6736, TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608543/msp430f6734a-solutoin-of-kwh-meter-can-measure-until-50th-harmonics

器件型号:MSP430F6734A
主题中讨论的其他器件: EVM430-F6736TIDM-THDREADING

大家好、TI Folk、

 你好。

 请注意、MSP430F6734A 是否能够 测量50kWh 的谐波? 如果有,请指导如何实现此目标,以及如何在 EVM EVM430-F6736中对此进行仿真?

此致

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、

    我正在研究您的请求。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

     你好。

     谢谢、期待您的参加。

    此致

    姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang WeiJi、

    感谢您在这里的耐心等待。 不幸的是、在浏览了我们的许多参考设计之后、我找不到能够测量高达50谐波的谐波的设计。 从技术上讲,应该有可能做到这一点,但需要作出一些努力加以执行。

    首先、让我向您介绍我们基于 MSP430F67xx 器件的能源监控总谐波失真测量参考设计(TIDM-THDREADING)。 在第6节中、用户指南讨论了不同的谐波测试条件:无谐波、某些谐波和谐波组合。 基本上、对于这些谐波、测得的 THD 值与实际 THD 值没有太大差异、正如您在第8节中观察到的那样。

    但是、Σ-Δ(SD)模块中 sinc3滤波器(如下所示)的滚降会极大地减弱较高谐波的振幅。 这将导致实际 THD 值与测量 THD 值之间的差异为几个百分点。

    为了补偿这种衰减、您可以执行 FFT、以估算不同频率分量下谐波的振幅。 获得这些振幅后、您必须使用比例因子对其进行缩放、以在较高频率下逆转 sinc3滤波器的衰减效应。

    要执行 FFT、您可以使用我们 的 DSPLib API。 有多个 FFT 示例可用。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:
    你好。
    感谢您提供详细信息。
    此致。
    姜微吉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续行动,我还想指出这些资源。

    此致、

    James

    MSP 客户应用