This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:时钟源在调试模式中停止(IAR 扩展时钟控制)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/647644/msp430f5438a-clock-sources-stop-in-debug-mode-iar-extended-clock-control

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

你好!

我将最新的 IAR Workbench 7.10.5用于 MSP430、同时还将使用新的 MSP-FETFlash 仿真器(黑色仿真器)。 IAR WB 提供了扩展时钟控制(仿真器->高级->扩展时钟控制)的可能性、即在到达断点时应停止哪些时钟。

即使未对所有时钟进行检查、也经常会停止所有时钟。 目前唯一的改变是选中复选框(然后 MSP430被复位)并且再次将它们取消选中(这再次将 MSP430复位)。

要摆脱这种斗牛,就必须踢哪一把牛呢? 这是调试器固件问题还是 IAR 问题? 值得注意的是、OLIMEX 和旧 IAR 版本没有发生这种情况。

[已解锁- 2018年3月23日]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jürgen Wissenwasser、

    我将检查您的问题并尽快答复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jurgen、

    我看到 MSP-FET 和 CCS v7.3出现了类似的行为、如果我使用 MSP-FET430UIF、我将联系工具团队、看看他们是否能够提供有关该问题的任何见解。  请注意、由于假日季、我们将延迟回复。  您的 MSP-FET 序列号是多少?   

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jürgen Wissenwasser、

    很抱歉、我没有收到工具团队对您问题的回复。 我将继续与团队联系、然后向您提供反馈。

    BTW、我建议您访问 IAR 支持论坛、从 IAR 中了解一些相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已解锁- 2018年3月23日]~_NIC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jürgen,
    您是否有重现此问题的可共享代码、以及有关如何观察时钟的说明? 我们无法重现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    这并不是那么复杂:例如、通过 SMCLK 从 XT1或 DCO 运行计时器、并在某些输出引脚上生成 PWM。 然后、看看 PWM 在遇到断点时是否停止。

    偶尔会发生;我主要使用汇编器进行编程。

    我的 IDE:用于 MSP430的 IAR Workbench 7.11.2版、

    调试器:MSP-FETFlash 仿真工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按照您所说的那样运行 PWM 代码(TA1、C 语言)、并且在多次尝试后仍然无法重现此问题。

    如果在调整高级时钟控制设置后没有按下 GO 按钮、它会停止所有时钟。

    这是如何在闭会期间发生的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 我只是让它发生了。