主题中讨论的其他器件:TMP100、 MSP430F249、
大家好、我正在使用湿度传感器 HYT271。 它可以使用 I2C (我使用了 MSP430的 I/O 线路)和外部上拉电阻器进行位拆裂。 但是、为了高效工作、我希望使用内部 i2c。 IDE 是 Code Composer Studio。 为 i2c 提供了代码示例、但一开始我很困惑。
是否有人可以帮助我准确地使用内部 i2c? 并为任何传感器提供示例代码。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在使用湿度传感器 HYT271。 它可以使用 I2C (我使用了 MSP430的 I/O 线路)和外部上拉电阻器进行位拆裂。 但是、为了高效工作、我希望使用内部 i2c。 IDE 是 Code Composer Studio。 为 i2c 提供了代码示例、但一开始我很困惑。
是否有人可以帮助我准确地使用内部 i2c? 并为任何传感器提供示例代码。
Matthew、感谢您的快速回复。 我已经介绍了 MSP430的数据表和应用示例。
这是我用于 HYT 湿度传感器的代码。
(二
MSP430x24x 演示- USCI_B0 I2C 主设备至 TMP100、如果温度> 28C、则设置 P1.0
//
//说明:9位模式下连接 TMP100温度传感器的 I2C 接口。
// Timer_A CCR0中断用于唤醒和读取的两个字节
// TMP100温度寄存器每62ms 执行一次。 温度越高
//高于28C、P1.0被置位、否则复位。 CPU 在 LPM0中运行。 I2C 速度
//为~100kHz。
// ACLK = n/a、MCLK = SMCLK = TACLK = BRCLK =默认 DCO =~1.045Mhz
//
///|\/|\/|\
//| TMP100 10k 10k MSP430F249
//|--- |||----
//+-|Vcc SDA|<-|-+->|P3.1/UCB0SDA XIN|-
//||||| |
//+-|A1、A0 ||| XOUT|-
//|||||
//+-|VSS SCL|<----- |P3.2/UCB.S. P1.0|--> LED
//\|/---- ||
(三
我已经为我的传感器(从器件地址为0x28)和 MSP430F2471进行了更改
MSP430F2471的引脚:
1. 在我的配置中选择的端口5
45 -SCL (端口5.1)
46 -SDA (端口5.2)
P5SEL |= 0x06;
2.将 USCI 模块寄存器从0更改为1
将 UCB1CTL0更改为 UCB1CTL1
3. 将 UCB0CTL0更改为 UCB1CTL0
将 UCB0BR0更改为 UCB1BR0
将 UCB0BR1更改为 UCB1BR1
6. UCB0I2CSA 至 UCB1I2CSA
7.将从机地址设置为0x28
8.将 UCB0RXIE 更改为 UCB1RXIE //使能接收器中断
9. UCB0RXBUF 至 UCB1RXBUF
10.USCIAB0TX_ISR 更改为 USCIAB1TX_ISR
#include
unsigned int RxByteCtr;
unsigned int RxWord;
int main (空)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止 WDT
P1OUT = 0;
P1DIR |= 0x01; // P1.0输出
P5SEL |= 0x06; //将 I2C 引脚分配给 USCI_B0
UCB1CTL1 |= UCSWRST;//启用 SW 复位
UCB1CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;// I2C 主器件、同步模式
UCB1CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;//使用 SMCLK、保持软件复位
UCB1BR0 = 12;// fSCL = SMCLK/12 =~100kHz
UCB1BR1 = 0;
UCB1I2CSA = 0x28;//设置从器件地址
UCB1CTL1 &=~UCSWRST;//清除 SW 复位,恢复运行
IE2 |= UCB1RXIE;//启用 RX 中断
TACTL = tassel_2 + MC_2;// SMCLK、contmode
while (1)
{
RxByteCtr = 2;//加载 RX 字节计数器
UCB1CTL1 |= UCTXSTT;// I2C 启动条件
_bis_SR_register (CPUOFF + GIE);//输入 LPM0、启用中断
//保持在 LPM0中直到所有数据
//是 RX
如果(RxWord < 0x1d00)//>28C?
P1OUT &=~0x01;//否、P1.0 = 0
其他
P1OUT |= 0x01;//是、P1.0 = 1
_disable_interrupt ();
TACCTL0 |= CCIE;//启用 TACCR0中断
_bis_SR_register (CPUOFF + GIE);//输入 LPM0、启用中断
//保持在 LPM0中直到 TACCR0
//中断发生
TACCTL0 &=~CCIE;// TACCR0中断被禁用
}
}
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector = TIMERA0_vector
_interrupt void TA0_ISR (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((interrupt (TIMERA0_vector)) TA0_ISR (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif
{
_BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF);//退出 LPM0
}
// USCIAB0TX_ISR 的结构使其可用于接收任何
//通过预加载带字节计数的 RxByteCtr 来获得2+字节数。
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector = USCIAB0TX_vector
_interrupt void USCIAB1TX_ISR (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((interrupt (USCIAB1TX_vector)) USCIAB1TX_ISR (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif
{
RxByteCtr --;//递减 RX 字节计数器
IF (RxByteCtr)
{
RxWord =(无符号 int) UCB0RXBUF << 8;//获取接收到的字节
如果(RxByteCtr = 1)//只剩下一个字节?
UCB1CTL1 |= UCTXSTP;//生成 I2C 停止条件
}
其他
{
RxWord |= UCB1RXBUF;//获取最终接收到的字节、
//组合 MSB 和 LSB
_BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF);//退出 LPM0
}
}
使用 CRO 进行调试时注意到的事项:
SCL 没有产生任何时钟。
如果需要对代码进行任何修改以生成时钟、启动和停止条件、请告诉我。
正在查找您的回复
我终于通过浏览数据表和应用报告从传感器获得了 SCL 和 SDA 输出。 但我仍然有一些问题。
我为生成时钟和数据所做的工作:
(三
UCB1BR0 = 12; // fSCL =SMCLK/12 =~100kHz
UCB1BR1 = 0;
UCB1I2CSA = 0x51; // 传感器数据表中给出的默认从地址(0x28)
***** 从机启动、停止和写入地址的连续循环
while (1)
{
UCB1CTL1 |= UCTXSTT; // I2C 启动条件
UCB1CTL1 |= UCTXSTP; //生成 I2C 停止条件
}
除上述内容外、我还为 USCI 模块设置了必要的配置。
根据 I2C 协议和数据表、我的问题给出了开始序列、7位从器件地址和写入位从器件写入地址0x28的计算字节为0x51。
因此、我已设置 UCB1I2CSA = 0x51。
因此、在发送开始信号后、从器件写入地址必须通过使 SDA 线路为低电平来确认未发生的情况、从而在第9个时钟脉冲中从传感器发出确认信号。
产生的时钟脉冲就像尖峰。 它们是否正确? 时钟脉冲是否需要任何东西。
有人可以帮助我分析这种情况吗? 我看到了 CRO 的这种响应。

Swaroop、
我将仅为占位符打开此主题、但将在另一个 e2e 帖子(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/653403)中继续关注您的同一问题。
此致、
Matt Calvo
大家好!
从上述解决方案中、我尝试通过使用 以下代码将 I2C1SA=0X28设置为某个值。 让我们来看一下。
在注释这两行时、以下代码正常工作。
更改1.
//_bis_SR_register (CPUOFF + GIE);
更改2.
// __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF); //退出 LPM0
当我取消注释 2行以上时、我不知道为什么没有 SCL 和 SDA 的迹线。
我使用这行代码来启用中断。
更改3.
_bis_SR_register (GIE);
更改4:
RXByteCtr = 2
下面是示波器上的以下代码的屏幕截图。
// //
#include "msp430x24x.h"
#include "stdio.h"
unsigned char * PRxData; //指向 RX 数据的指针
unsigned char RXByteCtr;
volatile unsigned char RxBuffer[128]; //分配128字节的 RAM
int main (空)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //停止 WDT
BCSCTL1 &=~XT2OFF; //激活 XT2高频率 xtal
BCSCTL2 =0x88;
P5SEL |= 0x06; //将 I2C 引脚分配给 USCI_B0
UCB1CTL1 |= UCSWRST; //启用 SW 复位
UCB1CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C 主器件、同步模式
UCB1CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; //使用 SMCLK、保持软件复位
UCB1BR0 = 12; // fSCL = SMCLK/12 =~100kHz
UCB1BR1 = 0;
UCB1I2CSA = 0x28; //从机地址为0x28
UCB1CTL1 &=~UCSWRST; //清除 SW 复位,恢复操作
UC1IE |= UCB1RXIE; //启用 RX 中断
_bis_SR_register (GIE);
while (1)
{
PRxData =(unsigned char *) RxBuffer; // RX 缓冲区开始
RXByteCtr = 2; //加载 RX 字节计数器
while (UCB1CTL1 & UCTXSTP); //确保发送了停止条件
UCB1CTL1 |= UCTXSTT; // I2C 启动条件
//_bis_SR_register (CPUOFF + GIE); //输入 LPM0、带中断
//保持在 LPM0中直到所有数据
//是 RX
__no_operation(); //在此处设置断点<<和
} //读取 RxBuffer 缓冲区
}
///----------------------------------
// USCI_B0数据 ISR 用于移动从 I2C 从设备接收到的数据
//到 MSP430内存。 它的结构使其可用于接收
//通过预加载 RXByteCtr 并进行字节计数,可获得任意2+个字节。
///----------------------------------
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector = USCIAB1TX_vector
_interrupt void USCIAB1TX_ISR (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((interrupt (USCIAB1TX_vector)) USCIAB1TX_ISR (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif
{
RXByteCtr---; //递减 RX 字节计数器
IF (RXByteCtr)
{
* PRxData++= UCB1RXBUF; //将 RX 数据移动到地址 PRxData
IF (RXByteCtr = 1) //只剩下一个字节?
UCB1CTL1 |= UCTXSTP; //生成 I2C 停止条件
}
其他
{
* PRxData = UCB1RXBUF; //将最终 RX 数据移动到 PRxData
// __BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (CPUOFF); //退出 LPM0
}
}
我的问题:
1.要加载到 RXByteCtr 中的值是什么、如何选择该值、我的值2是正确的?
2.对于上述代码、我是否从传感器获取了2字节湿度数据? 如果不是如何使用 UCTR 位读取、建议使用 UCTR 读取代码样本
3.如何在 调试模式下查看 UCB1RXBUF 数据当我设置断点时、我无法在寄存器中看到任何值。 我在上面的代码中没有提到任何 UART 代码。
但我已经 使用 UART 将 UCB1RXBUF 发送到超级终端、观察到的十六进制值大约为00和 8.
帮我解决这个问题。
此致、
Swaroop。
Swaroop、
如上所述,请在您最新的 e2e 线程( https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/653403 )上发布并允许我们支持此问题 ,因为它的进展比此线程更进一步。 Ryan 和我都将能够为您提供帮助。 如果通信集中在单个线程上、则最容易跟踪并遵循解决方案、因此请将您之前的帖子复制到新线程、以便我们可以继续支持您的问题。
此致、
Matt Calvo