This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:单相电动双向"NET"meter

Guru**** 2766745 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, TIDM-THDREADING, MSP430F6736, MSP430F6749, MSP430F6749A, MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652825/msp430f6736a-single-phase-electric-bidirectional-net-meter

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779TIDM-THDREADINGMSP430F6736MSP430F6749MSP430F6749AEVM430-F6779

双向60Hz 交流电流量测量需要一些帮助。

TI 是否有电气"NET"计量表的参考设计或指南?  这些仪表 能够 测量和单独存储瓦时测量值、有时电力会从电网流过仪表、而有时电力会从仪表流至电网。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否有机会了解电子计量的参考设计?

    www.ti.com/.../smart-e-meter-amr-ami

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请参阅 用于能源监控的总谐波失真测量参考设计 (TIDM-THDREADING)。 此设计支持双向(四象限)电能测量、并基于 MSP430F6779 (A)。 但是、它可以很容易地移植到 MSP430F6736 (A)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James:谢谢您的说明。 由于我们只想进行单相、测量 L1和 L2上的电流以及 L1-N 和 L2-N 上的电压、因此是否可以改用 MSP430F6749器件? 节省了几美元。

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、在进行快速比较后、MSP430F6749应该可以正常工作、尤其是因为您只需要4个 Σ-Δ 通道、而不需要7个通道。 根据您的闪存、RAM 和其他外设要求、您也许能够找到一个更便宜的器件(参数搜索中的滤波器和比较功能应该非常有用)。 但是、我强烈建议您使用器件的 A 版本(MSP430F6749A)、而不是非 A 版本(MSP430F6749)。 建议在新设计中使用 A 版本、其功能等效。 有关 更多详细信息、请阅读 MSP430F67xx 和 MSP430F67xxA 器件之间的差异应用手册。

    听起来您的应用实际上是两相(每相两个 SD 通道)。 因此、我仍然建议在您的开发中使用多相 EVM430-F6779、因为您只需使用三个相中的两个相位。 然后、只需将代码从 MSP430F6779 (A)移植到 MSP430F6749 (A)。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Meter-Config.pdfJames、 请查看随附的"修改后的"TI 图纸、并确认这是有效的方法和使用此 IC。  还有一些关于创建正在运行的"虚拟" KWH 仪表的想法。  IC 能否做到这一点、或者我们是否会通过持续轮询和集成寄存器在 IC 外部实现这一点?  谢谢 、Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这里是基于您分享的图表的一些反馈。

    1. 我不确定为什么您需要重复的 CT 序列(例如、A&D、B&C)。 它们会测量相同的电流。 相反、您可能希望删除重复项并将其中一个添加到中性点、以测量返回路径上的累积电流。
    2. 要测量相位1和相位2上的 VRMS、请务必将负 ADC 输入参考为中性点、并将 MCU 的 GND 连接为中性点。

    我从未听说过虚拟仪表。 上述设计的源代码支持负能量和正能量。 "轮询和集成寄存器"听起来像是一种独立(非基于 MCU) ADC 的方法。 ADC 转换寄存器中可用的数据是基于采样频率提供的。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James。

    感谢您的以上评论。

    CT 处于相同的相位、但物理上不相邻。

    逆变器1是太阳能电池板逆变器的60Hz 输出。 电源只会单向进入两个相位、

    逆变器2是独立的、连接到相同的两个相位、但它们位于处理电池的逆变器上。 CT (即使在相同的相位上)测量用于电池充电以及电网放电的功率。

    它们显然在测量不同的东西。 您可能过于字面上理解了工程图。

    我们希望获取频繁的 KWH 读数、并使用许多时间戳的"仪表读数"填充场外 SQL 数据库。 通过查看场外数据库而不是仪表本身来"读取"仪表、这就是我们将其称为虚拟仪表的原因。

    IC 寄存器是否会保存频繁更新的 KW 测量值? 是否有用于运行 KWH 的寄存器?

    有道理?

    谢谢

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、我关注的是您提供的图表、但不了解其他详细信息。 现在更有意义了。 接下来、我建议您通过阅读数据表和用户指南熟悉 MSP430F6736A 器件、并熟悉我之前提到的 TI 参考设计(用户指南和源代码)。

    基本上、此设计将满足您的需求。 有一个后台进程由 Σ-Δ ADC 中断(采样率定义的频率)触发、并根据 ADC 捕获的数据计算能耗(以及许多其他计量值)。 然后、每隔1秒就会触发一个前台进程、该进程会累加能耗并更新相关变量。 然后、应用代码可以访问这些变量并将其报告给 GUI。 在您的情况下、您将更改代码(并添加无线硬件)以将值发送到云、而不是向 GUI 报告。

    这有道理吗?

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    非常好。  我们拥有 TI 8051和 ARM SOC 方面的经验、并熟悉 TI BLE 和 ZigBee 堆栈。  这会有所不同、但应该能够完成。  订购的开发板和正在研究的原理图/光绘文件。

    谢谢你。

    Dan