This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430g2553

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652374/ccs-msp430g2553

主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

嗨、大家好、
我想使用 MSP430g2553设计反射蜂鸣器系统。 有两个按钮和一个 nokia5110屏幕。 我几乎完成了我的项目、我的电路和5110显示屏工作良好、但我想在显示屏上显示谁首先按下按钮、以及按钮1和按钮2之间的时间差。

此致

Veysel Turan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Turan、您好!

    那么、您的问题是什么?
    我建议使用2个 GPIO (连接到您的按钮)中断和1个计时器。
    在第1个 IO 中断服务例程中、启动计时器。 在第2个 IO 中断服务例程中、停止计时器。 因此、您可以获得按钮1和按钮2之间的增量时间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veysel、

    你还有其他问题吗? 如果没有、我将关闭该线程。

    此致、