This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CapTIvate PGMR 板和 CAPTIVATE-FR2633 I2C 数据包格式?

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/652473/msp430fr2633-captivate-pgmr-board-and-captivate-fr2633-i2c-data-packet-format

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-FR2633

 什么是 CapTIvate PGMR 板和 CAPTIVATE-FR2633使用 I2C 数据包格式?

 所收到的信息如下:如何解释数据或为此提供任何文档?

 数据包1:0x10 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xF9 0x00 0xF9 0x00 0xf8 0x00 0xf8 0x00 0xF3 0x03

 数据包2:0x0C 0x01 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0xf8 0x00 0xF9 0x00 0xF3 0x01

 数据包3:0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    software-dl.ti.com/.../ch_library.html

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ling、

    收到的信息不符合这五种数据包类型

    循环数据包
    2.传感器数据包
    3.触控板数据包
    4.通用数据包
    5.参数数据包


    此致、
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    您使用的是什么传感器板?
    您是如何获得这些软件包的? 您是否还从 I2C 主设备获取了数据?

    注意事项
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

        触摸传感器板使用 CAPTIVATE-FR2633 EVM、此示例软件从 CapTIvateDesignCenter-1.50.00.00创建。

         从逻辑分析仪获取3个数据包数据、I2C 主设备是 CapTIvate PGMR 板、从设备是 CAPTIVATE-FR2633 EVM

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    CAPTIVATE-FR2633 EVM 套件中有3个传感器板。 哪一个是您使用的。
    顺便说一下、如果您只是想与其他处理器进行通信、则可以创建自己的封装格式。
    software-dl.ti.com/.../ch_library.html

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       使用自己的传感器板将 I/O 连接到 CAPTIVATE-FR2633 EVM。 数据包更喜欢使用默认格式。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    示例:
    software-dl.ti.com/.../ch_library.html

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您的问题是否已得到解决?

    此致、